请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TRF7970A我正在为一个设计编写软件 、其中我们将三个 TRF7970A 连接到同一个 SPI 总线、它使用芯片选择它们之间的开关。 MISO 上无缓冲器。
我们在功能方面有一些问题、阅读 完 sloa159a 后、我非常困惑!
sloa159a 位于第三页
'仅具有 SS 引脚的串行接口-当 SS 为高电平时、接口不会变为高阻抗。 串行端口接口线路无法复用。"
根据 sloa159a、当芯片选择为高电平时、MISO 不会进入三种状态、但当我测量时、似乎就是这样、
片上标签:
TRF
79070A
TI 84K
AQTR G4
下面是一个测量结果、它清楚地显示芯片使能控制 MISO