This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:F128

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/723715/cc2650stk-f128

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

当我们使用 cc2650launchpad 对 cc2650stk 进行编程时、所连接的 JTAG 是否允许调试 sensortag cc2650stk?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sensortag 上的 JTAG 是否提供调试功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SensorTag 上没有 JTAG。 您是指 CC-DEVPACK-DEBUGGER?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swrr134c.pdf 上的参考 P1 传感器标签有一个 JTAG 连接器。 是的、它允许进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 sensotag2650上的 cjtag 引脚(sensortag 上的 JTAG 接口)。 我读出 SensorTag 的 CC2650上将 SPI 时钟输出到闪存的引脚也用作 JTAG TDI 引脚。

    该 JTAG 接口能否提供调试功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从原理图中可以看出、SPI 接口仅用于外部闪存、这意味着如果同时使用 JTAG 和 SPI、共享引脚将成为一个问题。 但据我所见、由于这些引脚不是共享的、因此您应该能够毫无问题地使用 cJtag。

    实际上、使用 JTAG 连接器或 DevPack 不应有所不同、因为稍后也使用 JTAG 进行调试。