This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:F128

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/723277/cc2650stk-f128

器件型号:CC2650STK

我们能否仅使用 sensortag cc2650stk 的 JTAG 进行调试、而不使用 ccdebug devppack 或任何其他调试器? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以连接任何 XDS110或 XDS100v3调试器的 JTAG 引脚来调试 CC2650STK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 JTAG 连接器 P1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何提供将 JTAG P1连接到 PC 的连接图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确切使用哪种调试器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件 IDE-Code Composer Studio。
    硬件 Ive 只有 sensortag cc2650stk
    我读出调试需要 ccdebug devpack。 但 sensortagkit 中提供了 JTAG。 如何使用它。 您能详细地指导我还是给我分步过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉这个 sensortag。 您能否在这里指导我如何在没有调试 DevPack 的情况下开始对该标签进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要进行编程/调试、您需要将 XDS100v3或 XDS110 (或 XDS200)连接到 JTAG 接口。 为此、可以使用 devpack 或 CC13xx 或 CC26xx Launchpad。