This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:使用定制传感器的帮助

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/723161/rf430frl152hevm-help-using-custom-sensors

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

大家好、团队、  

我是一名 AFA、为我的一位客户提供数字机遇支持、并希望获得一些支持。

我有一个希望使用 RF430FRL152EVM 的项目。 希望 将其与一些不属于 EVAL 板或 SENSORHUB 的定制传感器配合使用。 我想知道我们是否有一些配套资料可以帮助我们 将所需的内容编程到器件的 FRAM 中、以便通过射频收集、存储数据并将其传回某些器件、在此阶段、也就是 TRF7970A。

我们是否有任何开始来完成将自定义函数编程到这些芯片之一的示例、或者知道如何执行该操作?

我们正在尝试将定制传感器集成到 RF430FRL152EVM 中、并且确实需要一些有关如何开始对该器件进行编程的帮助。 从我可以看出、客户似乎必须在 C++中编写代码、然后使用 CCS 将该代码转换为十六进制代码以刷写到 FRAM 中。 我一直在寻找以简单"下面介绍如何定义中断"或"在 C++中设置采样率"开头的示例、然后介绍如何在芯片上实现该速率。 大多数示例(部分解释为论坛帖子)在编写代码后开始、有人在刷写代码时遇到问题。

我可以向客户提供任何指导/用户指南/或应用手册?

谢谢-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    可用的资源是固件用户指南 :www.ti.com/.../slau603b.pdf

    我们的示例代码项目、在本例中、虽然您不使用来自 SENSORHUB 的精确传感器、但这是正确的项目。

    除此之外、我们没有任何其他资源/应用手册/教程等、也没有软件操作的"开始完成"示例。

    对于硬件操作、我们还提供了技术参考手册: www.ti.com/.../slau506.pdf

    我们期望在阅读固件用户指南(其中包括可用寄存器的完整概述)后、任何有软件经验的人都可以为器件编写所需的代码。

    顺便说一下、写入的代码是用 C 语言编写的、而不是 C++语言编写的。

    CCS 通过编译将其转换为十六进制。

    我们的器件常见问题解答以及 www.ti.com/.../sloa247中介绍了一些基本软件问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.digikey.com/.../Getting 以 TI RF430FRL152HEVM 开头

    此链接非常有用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    有趣,永远不知道这个资源。 了解未来。