主题中讨论的其他器件:CC1101、
我们希望 在产品中使用 CC1200、但我们的问题是 、从865MHz 到895MHz 的可疑通道峰值、我们知道它们在870MHz 到895MHz 范围内没有附近的射频无线电、那么为什么呢?
为了验证、我们使用了 TI CC1200 和 频谱分析仪。
请允许我们现在说明为什么该地区有可疑的 Peaks。
注意:相同的设置可与 CC1101完美配合使用。
我们的 CC1200设置:
{CC120X_IOCFG2、 0x06}、
{CC120X_SYNC_CFG1、 0xA8}、
{CC120X_SYNC_CFG0、 0x13}、
{CC120X_EXTERING_M、 0x00}、//0x76}、
{CC120X_MODCFG_DEV_E、 0x04}、
{CC120X_DCFILT_CFG、 0x26}、
{CC120X_PREAMING_CFG0、 0x8A}、
{CC120X_IQIC、 0x80}、
{CC120X_CHAN_BW、 0xB0}、//0x05}、
{CC120X_MDMCFG1、 0x42}、
{CC120X_MDMCFG0、 0x05}、
{CC120X_symbol_Rate2、 0xAE}、
{CC120X_symbol_rate1、 0xB6}、
{CC120X_symbol_RATE0、 0x61}、
{CC120X_AGC_REF、 0x2C}、
{CC120X_AGC_CS_THR、 0x01}、
{CC120X_AGC_CFG1、 0x16}、
{CC120X_AGC_CFG0、 0x84}、
{CC120X_FIFO_CFG、 0x00}、
{CC120X_FS_CFG、 0x12}、
{CC120X_PKT_CFG2、 0x00}、
{CC120X_PKT_CFG0、 0x20}、
{CC120X_PA_CFG0、 0x52}、
{CC120X_PKT_LEN、 0xFF}、
{CC120X_IF_Mix _CFG、 0x18}、
{CC120X_TOC_CFG、 0x03}、
{CC120X_MDMCFG2、 0x00}、
{CC120X_FREQ2、 0x5A}、
{CC120X_FREQ1、 0x3D}、
{CC120X_FREQ0、 0x70}、
{CC120X_IF_ADC1、 0xEE}、
{CC120X_IF_ADC0、 0x10}、
{CC120X_FS_DIG1、 0x04}、
{CC120X_FS_DIG0、 0x55}、
{CC120X_FS_CAL1、 0x40}、
{CC120X_FS_CAL0、 0x0E}、
{CC120X_FS_DIVTWO、 0x03}、
{CC120X_FS_DSM0、 0x33}、
{CC120X_FS_DVC0、 0x17}、
{CC120X_FS_PFD、 0x00}、
{CC120X_FS_PRE、 0x6E}、
{CC120X_FS_REG_DIV_CML、 0x1C}、
{CC120X_FS_SPARE、 0xAC}、
{CC120X_FS_VCO0、 0xB5}、
{CC120X_IFAMP、 0x0D}、
{CC120X_XOSC5、 0x0E}、
{CC120X_XOSC1、 0x03}、
{CC120X_FREQOFF_CFG、 0x00}、
屏幕截图附在此帖子中。 谢谢你
此致、
MHS