This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:启动时的静音、且赢得#39;t 允许对 TLV320DAC32进行音量控制

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520, TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/717580/cc8520-mutes-on-startup-and-won-t-allow-volume-control-of-tlv320dac32

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC32

您好!


我们无法确定为什么 CC8520似乎向 TLV320DAC32发送了静音命令、并且不会将其取消静音。  我们的 CC8520由外部主机控制。   

在初始化时、我们可以确认我们的 I2C 初始化脚本从 CC8520 I2C 主器件输出到 DAC32 I2C 从器件。  然后、不在我们的脚本中的另一个 I2C 命令会输出以使 DAC 静音(将0x80写入地址2B)。

我们尝试使用 EHIF 发送取消静音或音量调节命令(在 SWRU250M 的 B.3.7下)、但 EHIF 命令不会导致在 I2C 总线上生成任何活动。   

对我们有效的一个方法是注释掉或修改 dac32.ppwadd 文件中的"静音"代码。  这样、CC8520就不再知道如何使 DAC 静音、这使我们能够获得有效的音频。

我们还使用了 EHIF 来检查音频统计数据、以确保由于错过的音频数据包而未发生静音。  情况并非如此。

TI 能否告知我们:

1) 1)我们是否可以配置 CC8520、以便在初始化完成后撤消 DAC 的静音?

2) 2)我们是否可以使用 EHIF 来撤消 DAC 的静音?

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我已将您的问题转交给我们的 PPW 专家之一。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    如果 PPW 配置器中未正确配置音量控制或以错误方式使用该命令、则可以过滤 VC_SET_VOLUME 命令。

    您能否向我发送您的 ppwcfg 文件(使用 DAC32的文件)和 VC_SET_VOLUME 命令中使用的参数?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    很抱歉、您的回复通知缺失!  我已为此器件连接了 ppwcfg。  我必须将文件扩展名更改为 txt、以阻止论坛拒绝 it.e2e.ti.com/.../JB_5F00_master_5F00_Muted.txt

    谢谢、再次抱歉。

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    不用担心回复晚了!

    您没有在 VC_SET_VOLUM 命令中说出传输的内容。 您也可以分享吗?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我们了解了如何将配置器设置与我们要发送的命令相匹配、因此我认为我可以关闭此主题。

    谢谢、
    Arthur