This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:启动问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/719336/trf7970a-start-up-doubt

器件型号:TRF7970A

大家好:

我有一些问题需要检查。

1.下图是否表示第一次开机?

2、上电后、如果执行 EN 复位和 EN 导联的时间超过 SS 约为1ms (尽管 SPI 在第一次上电时已设置)。

  剂量有一些风险、因为违反了 Figure 的规则?

** MOSI/ MISO/CLK 直接连接到 MCU,7970 SS 通过某些逻辑门连接到 MCU。

3. EN 引脚是否有任何限制(上升时间、下降时间等) ?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)是的。

    2) 2)请在此处查看响应: e2e.ti.com/.../2652898

    3) 3)没有限制、但请记住、器件不会将任何 I/O 视为高电平、直到它超过数据表第5.3节中突出显示的电压输入阈值电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph:

    感谢您的回复。 如果 VEN 在 VIL 和 VIH 之间长时间工作、我仍有疑问、是否存在 TRF7970工作风险?

    如数据表第5.3节所示

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhe Ming、您好、

    我们没有针对这种情况的规格、因为除了从低电平到高电平的缓慢转换之外、将 EN 卡在这些电平之间也不会被视为正确的系统行为、反之亦然。 对于正常 MCU 上的 GPIO、如果 EN 保持在 VIL 和 VIH 之间的时间长于合理的最大转换时间、那么我们会考虑这种未定义的行为、并且无法保证器件正常运行。