This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRTRXEBK:使用 SmartRF Studio 进行距离测试、根据无线电参数进行更改

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/721694/smartrftrxebk-change-per-radio-parameters-using-smartrf-studio-for-range-testing

器件型号:SMARTRXEBK
主题中讨论的其他器件:CC1101、 CC1190

我们将 CC1101/CC1190组合用作我们的网状网络无线连接。 我想使用由电池供电的 TRxEB 进行一些距离测试。 每次测试的默认值仅允许~38k 的最大波特率、我们希望在~100k 的条件下进行测试。 我对869.4MHz 频带的使用感到满意、它允许高达500mW 的功率(相当于低于27dBm 的发射功率) 我想使用它们来代替 TRxEB 板内置的 PER 测试中包含的默认设置。

我已经阅读了 SmartRF Studio 的用户手册、其中确实讨论了覆盖参数的方法、但它似乎基于软件的 v6而不是 v7。 实际上、v7中没有标头、因为它已被 RF Device Commands 选项卡取代。

任何得到的建议/帮助都很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我们为 PER 软件编写了用户指南、可在此处找到:

    我从该 PDF 文件内的链接下载了 PER 软件示例代码。

    该代码中包含一个主管

    ..\Downloads\swrc219c.zip\SOURCE \APPS\PER_TEST\RADIS\CC1101_cc1190

    需要修改一个名为"CC1101_cc1190_915MHz_reg_settings.c"的文件

    它包含注册表文件:

    /* 50kbps */

    静态常量寄存器 Setting_t mediumDataRate915MHzCC1190RfSettings[]={

    {CC1101_IOCFG2、0x29}、

    {CC1101_IOCFG1、0x2E}、

    {CC1101_IOCFG0、0x06}、

    {CC1101_FIFOTHR、0x47}、

    {CC1101_SYNC1、0xD3}、

    {CC1101_SYNC0、0x91}、

    {CC1101_PKTLEN、0xFF}、

    {CC1101_PKTCTRL1、0x04}、

    {CC1101_PKTCTRL0、0x05}、

    {CC1101_ADDR、0x00}、

    {CC1101_CHANNR、0x00}、

    {CC1101_FSCTRL1、0x08}、

    {CC1101_FSCTRL0、0x00}、

    {CC1101_FREQ2、0x23}、

    {CC1101_FREQ1、0x31}、

    打开 SmartRF Studio (我有版本2.10、找到"Register View"、确保选中它、然后点击"Register Export"。 您将得到类似这样的结果

    我不建议仅复制整个阵列。 我更喜欢逐行比较、只需修改您确定需要修改的行。

    具体来说、不应修改 IOCFGx 寄存器、它们仅帮助软件获得正确的时序、对射频性能没有影响。

    此致、
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。 我明天就去吧。