This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:如何组装 cc2533大规模生产模式的数据包

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2533, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/720451/cc2533-how-to-assembly-packets-of-cc2533-mass-production-mode

器件型号:CC2533
主题中讨论的其他器件: CC2531

访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/RemoTI_Production_Test#Tools

我获得了 用于 RF4CE cc2533的 MP 生产工具。  

我可以 使用 CC2531软件狗在 PC 端成功设置 RF4CE 接收器服务器

但我没有深入了解如何 解决 cc2533远程基址在 Remote TI SDK 1.4.0、ZRC 2.0 上发出的.packet。

示例:如何填充 PAN ID 以及源和目标 NWK 地址

可能会显示相关代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于批量生产测试、我们"伪造"配对条目。 换句话说、我们手动设置配对信息。 这通过 RTI_Read/WriteItem_ API 来完成。 Linux 下使用的 API 与嵌入式使用的 API 相同。 因此、Linux 的示例代码应直接转换为嵌入式代码。