请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件:MSP-FET
您好!
我尝试使用 TRF7970 EVM 控制 GUI 配置读取器以发送载波信号- 13.56MHz、方法是进行以下更改:
芯片状态控制为0x00、调制器控制为寄存器0x09
但是、无论我的设置是什么、我都无法将其写入器件。
谢谢、
Preetha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.