This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:使用所需的测试

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/719528/trf7960a-tests-required-for-usage

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

团队、

我有一位客户考虑在即将推出的设计中使用 TRF7960A。 在生产之前使用此器件时、是否必须执行任何测试、您是否知道这些测试的大致成本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carolus、

    FCC 认证很重要、除此之外、我们没有任何测试建议需要他们付费。 但是、如果他们不愿意对系统进行全面测试、以确保其应用针对自己的用例而言稳健耐用、可能有设计合作伙伴可以提供帮助? 但是、我们与之合作的大多数客户都不会对此产生任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    感谢您的回答。 我认为这里的问题不是器件的设计难题、而是测试成本与销售数量的对比。 客户希望在第一年只能实现1000个设备的目标、我讨论 了基于验证的 mdule 方法可以 帮助他们 快速入门。 我看了一下、但我们没有为此器件提供任何形式的认证模块、我们是不是?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carolus、

    正确、我们不提供任何模块。

    我知道 DLP 设计中的 DLP-RFID2模块已通过 FCC 认证、他们可以查看该模块。 它使用 TRF7970A。