This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:对于新设计- TRF7960A 码器 TRF7970A

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/719805/trf7960a-for-new-design---trf7960a-oder-trf7970a

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

Hallo、

我们已经通过使用 TRF7960A 为我们的应用指定了天线、它运行良好。
应用是门控。 现在、我要从使用 PIC 或 Atmel Micro 的应用软件开始。

现在更改为 TRF7970A 是否更好?
我应该使用哪种评估板和软件?

感谢您的回答
心搏
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、

    是的、现在将是一个好时机、因为存在很多软件差异。

    我们没有这两个 MCU 的示例、但您可以将 TI 示例代码移植到它们、这是向前推进的推荐方法。 这样、您就可以重复使用我们已经开发的所有器件驱动程序和 NFC/ISO 标准兼容软件层。

    有关推荐的硬件和软件、请参阅常见问题解答指南的第1.3节: www.ti.com/.../sloa246
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Ralph、
    感谢您的快速响应。
    软件示例代码正常、有帮助。 我将从 TRF7970A 开始。
    我假设两个器件的射频天线是相同的。

    此致、
    心搏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    [引用 USER="Beat Sauter"]我假设两个器件的射频天线是相同的。
    [/报价]

    是的。 就硬件而言、对于两个器件的组件和布局而言、只有在软件中它们存在显著差异、其中 TRF7970A 具有新功能并解决了 SPI 问题以及具有更大的 FIFO。