This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL153H:闪存编程问题

Guru**** 2436960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/719711/rf430frl153h-flash-programming-problems

器件型号:RF430FRL153H

我们是第三方闪存编程工具制造商。

现在我们来参考 SLAU603B (RF430FRL15xH 固件用户指南)、它说您需要向 JTAG 使能密码寄存器写入0x39才能进入 JTAG 模式、但我们如何在进入 JTAG 模式之前写入0x39?

 

SLAS834 (RF430FRL15xH NFC ISO 15693传感器应答器)中有 JTAG 签名地址,但它不建议锁定和解锁值是多少。

它是否与 MSP430F 相同、其中0x00000000和0xFFFFFFFF 为解锁、其他值为锁定(SLAU445H doc)?

请参阅 SLAU320 1.4.3测试一个成功受保护的器件,这意味着当 TDI 输出0xAAAA,然后 TDO 接收0x5555时保护是有效的。 参考1.3.2.2.1将 CPU 置于 JTAG 控制之下、我们收到 了0x95的 JTAG ID (我们不确定这是否正确)、然后 TDO 字的位9不会更改为1、我们一直坚持这一点。 我们是否错过了任何内容、或者这是否与我的前两个问题相关?

感谢您的帮助!

Ryan

overseas@leap.com.tw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    我相信您的问题与此主题相关: e2e.ti.com/.../2655589

    我已经回答了问题1。

    对于问题2、我认为器件不会偏离这一点、因此请尝试这种方法。

    对于问题3、我对该问题的理解不够、无法进行真正的评论。

    我们并不是真正准备在这个级别上支持 JTAG 问题... 我们的专业知识与射频有关。 在为该器件提供支持的这些年中、我们从未处理过此类问题。 所有其他用户都没有正确使用 JTAG 的问题。

    我认为目前的问题是闪存编程工具的开发比典型的 JTAG 应用更先进、因此它超出了我们的知识范围、坦率地说、我们对支持感兴趣的内容也超出了我们的关注范围、因为我们的所有客户都使用了有效的闪存编程工具。