This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:功率放大器--- TRF7970A

Guru**** 2811255 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/719673/trf7970a-power-amplifier------trf7970a

器件型号:TRF7970A

大家好、

 我正在与 TRF7970A 一起开发一个项目。 读取范围约为15cm。 因此、读取器的 ANT 和 Power 的大小就是问题所在。  

因此我需要 TRF79xx 上功率放大器的参考设计, 如果有有关该电路的解释,那就更好了。

非常感谢。

Seafesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SeaFesse、

    请参阅器件常见问题解答 的第5.1节:www.ti.com/.../sloa246
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我在 您提供的链接中找到了以下图片。 这实在太伤心了。 :(

    我了解 TI 对此的关注。 如果  我将其用于最终 产品、我将获取所有的定位。