主题中讨论的其他器件: RF430CL331H
大家好、
我偶尔会遇到 TRF79070A FIFO 超限的问题。 我希望您能告诉我原因。
此处提供了 TRF7970A 和 STM32L4之间的 SPI 布线(Saleae)
下面是一个屏幕截图:
在3.652+s 时、我们将 FIFO 清空98个字节、但随后对 FIFO 状态寄存器的读取表明存在缓冲区溢出。 FIFO 为128字节、所以我不清楚为什么会发生溢出。
另一个观察结果是、NFC 流量看起来相当稳定、但在3.592+秒时、似乎会放慢速度。 我不确定为什么会发生这种情况、我想知道它是否会导致缓冲区溢出。
我们非常感谢您的任何见解!
此致、
Robert Abad