This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:上电序列

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/719101/trf7970a-power-on-sequence

器件型号:TRF7970A

尊敬的先生:

  根据 TRF7970数据表第21页、我们可以了解标称启动序列请求中的 TRF7970。 在具有 SS 模式的 SPI 中、EN 引脚上升需要在 SS 引脚上升后4ms 的延迟。

如果 SS 引脚和 EN 引脚同时上升、是否有任何问题? 下面是我的波形。 TRF7970的工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我们观察到未遵循正确的上电顺序导致器件无法正常运行的情况。 请调整 MCU 处理以遵循数据表中列出的时序(请注意、它们只是最短时间、因此不需要准确、只需等待至少定义的时间或更长时间)。