This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:如何使用 eZ430-RF2500-SEH

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/716558/cc2500-how-to-use-ez430-rf2500-seh

器件型号:CC2500

客户订购 CC2500 EVM eZ430-RF2500-SEH。 我们以手动方式运行、但无法获得结果?

1、将 eZ430-RF2500调试板插入 PC USB 端口

2、安装并打开 PC GUI 传感器监控器

3、显示已连接 eZ430-RF2500调试板的 GUI 和电路板 LED 开始闪烁

4、将 eZ430-RF2500T 目标板插入电池盒、目标板 LED 也会每1秒亮起一次

但是、PC GUI 始终找不到 目标板、也无法按如下方式更新显示屏、我们需要执行什么操作?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的帖子中缺少图片。

    您是否尝试重新刷写 eZ430-RF2500T?

    侧边有一个问题:您的客户是否计划使用 CC2500而不是任何更新的产品、如果是、原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我尝试将代码重新编程到 RF2500T 中,但是 GUI 仍然不显示任何更新,如下图所示。 还有其他可能的原因吗?

    客户选择 CC2500、但不选择其他较新的产品、因为他们只需要低成本的2.4G 传输 IC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是由 MSP 而不是 LPRF 制作的、因此我只能根据用户指南中所述的内容为您提供帮助。 为此、我将尝试联系 MSP。