This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/717897/cc2500-cc2500

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件:CC2511

  1. 我是否可以知道2500/25.11是一组 TX/RX?
  2. 我可以针对不同的距离调整 PA 吗?
  3.  

 

 

 

 

答:在工厂以外的现场安装时、距离可能约为12~15 m (最大值)或2~5m、我是否可以使用 SW 进行调整?

B:如何将 RX 连接到我们的系统? RX 应该具有接口、对吧?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    CC2500只是一个无线电收发器、而 CC2511是一个与 CC2500无线电内核配以8051的无线 MCU。

    对于 CC2500、您将需要外部 MCU 接口、但对于 CC2511则不需要外部 MCU 接口。 您可以更改两个器件上的 TX 功率设置。 您可以在其各自的数据表中找到更多信息。

    有关各种器件的射频范围的更多信息、请参阅以下内容:

    e2e.ti.com/.../375556
    www.ti.com/.../swra479a.pdf