This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:稳压器:电平转换器 VDD-IO

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/717541/trf7960a-reg-level-shifter-vdd-io

器件型号:TRF7960A

您好!

在我的应用中、我将 TRF7960A 引脚16 (VDD_I/o)连接 到 了一个外部1.8V 电源、 并且我使用的 MCU 也在1.8V 电源下运行。

我假设 MCU <->TRF I/O 信号之间不需要任何电平转换器。 我的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laxman、您好!

    正确。 直接从器件数据表中删除:"TRF7960A 器件支持2.7V 至5.5V 的宽电源电压范围和数据通信
    MCU I/O 接口的电压电平为1.8V 至5.5V。'