This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:启动序列

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/717236/trf7970a-start-up-sequence

器件型号:TRF7970A

你(们)好

我对启动顺序有疑问。

数据表中有一个序列、如图6-3所示。

我知道我们需要每个序列的延迟时间(2ms、5ms 和6ms)。 但是、该延迟时间是否为最小值? 或典型值?

如果这是最小值、我们将延迟时间设置为大于时间。

如果这是典型值,时间的变化可以接受多少?  (例如2ms +/-???%)   

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    这些是最小值。