This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:VOH 和 VOH 值

Guru**** 2588985 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/717075/trf7960a-vol-and-voh-values

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

大家好、

在我的一个应用中、我计划 使用 TRF7960。  在数据表中、我找不到 VOH 和 VOH 值。 有人能帮您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laxman、您好!

    电压典型值为0.2 * VDD_I/O
    VOH 典型值为0.8 * VDD_I/O
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以知道数据表中未明确提及它的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laxman、您好!

    自成立以来、我们的任何 TRF79xx 数据表中都没有提到过这一点、当时我不在团队中、也不知道它是被遗忘还是有意识地被遗忘了。 对于 TRF7970A 等较新器件、我们在执行较大的 DS 更新时已将其添加到数据表中、但对于较旧的器件、这些规格并未添加。 如果我们最终进行了另一次更新、但目前没有计划进行更新、我将对此进行标记。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供 VOH 最大值和 VOH 最小值。 我需要这些值来识别电平转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laxman、您好!

    我们没有这些的正式规格。 如果有用、我可以参考我们拥有的一些测试数据、但我不会在 E2E 上公开分享这些数据。 我将向您发送一个朋友请求、以便我们可以开始私人对话。