This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:DLP-RFID2模块

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/716246/trf7970a-dlp-rfid2-module

器件型号:TRF7970A

我们正在进行一项新的产品设计     、该设计要求我们的系统读取标记为耗材的 RFID 以进行识别。 我们还 需要能够将数据写回 RFID 标签以跟踪耗材的使用情况。 我们只需读取和写入一种类型的 RFID 标签、最有可能是 ISO15693标签。

 

为了加快产品开发、我们希望购买一个 RFID 读/写模块、我们可以通过串行接口使用高级命令进行通信。 我们不希望花费大量的时间和资源来编写固件以直接控制 TI TRF7970。 来自 DLP 设计 模块的 DLP-RFID2是否是这方面的理想候选产品? 对于类似的 RFID 读/写模块、您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    这当然是一个适合您需求的模块选项、也是一个公平的候选模块、可以包含在您的评估中、但有许多解决方案可用。 对于任何建议、请参阅以下我在解释我们对第三方解决方案建议的立场时发表的文章: e2e.ti.com/.../2639739

    就固件写入而言、我们提供了示例代码、其中唯一需要的固件写入是针对何时读取标签数据以及如何处理标签数据自定义您的应用。 有关固件库 e2e.ti.com/.../493678的一些详细信息、请参阅此帖子

    从我的角度来看、与模块相比、利用该固件的唯一缺点是、您需要测试系统以确保可靠运行、但除此之外、与尝试从头开始编写固件相比、您将获得灵活性、同时仍有一条简单的开发路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!