This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:天线设计

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/715886/trf7963a-antenna-design

器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

你(们)好

我们计划在实际应用中采用 TRF7963A。

但是、没有用于 TRF7963A 的评估套件、因此我们将开发 TRF7970A。

我们使用的标签符合 ISO/IEC14443 A 类标准

我们对天线设计有疑问。

TRF7963A 和 TRF7970A 之间使用的天线是否兼容?

TRF7963A 确实会被使用、但我们希望仍然是 TRF7970A 的备用候选器件。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、na na78、

    TRF7963A 和 TRF7970A 之间的天线兼容性是相同的。 它们使用相同的匹配网络并依赖于相同的天线设计原理。

    请参阅以下有关器件天线设计的指南: www.ti.com/.../sloa241
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。
    我明白了。

    贝斯特雷加兹