This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF37S114:RF37S114的读取范围

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/715687/rf37s114-read-range-of-rf37s114

器件型号:RF37S114

RF37S114标签的读取/写入范围是多少? 我使用 DLP-RFID2演示板进行了测试、该演 示板具有 TRF7970收发器、范围仅为0.5cm。 我正在使用外部天线#6并运行全射频功率。 TI ISO15693标签和 TRF7970 IC 的产品寿命是多长? 我正在进行新的设计,我们的产品具有非常长的生命周期>15年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    有关读取范围信息、请参阅:www.ti.com/.../scba035a.pdf。

    根据产品寿命、您能不能澄清您更好的含义? 您是说他们将生产多少年、还是当 IC 放在电路板上时、它将持续多长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    根据产品寿命、我指的是产品的生产时间、因为我们不希望每隔几年重新设计一次、因为如果产品停产。 TI 是否计划 长期支持 ISO15693收发器和标签产品? 我们的设计不需要较长的读取范围(<2-3cm)、射频 ISO15693 RFID 似乎 满足了我们的需求。 我希望 IC 本身 在安装电路板后具有无限的寿命。

    谢谢。

    John Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的澄清。 我们的 NFC 收发器和应答器对我们来说是一项稳定的业务、我们将它们视为长期产品、因此我们根本没有停止生产的计划。