This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:NFC 工具 GUI 删除了 NDEF

Guru**** 2582705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/714924/trf7970a-nfc-tool-gui-remove-ndef

器件型号:TRF7970A

是否有方法将标签重置回原始格式?

是否有方法以原始格式进行写入?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我们的 NFC 工具 GUI 仅用于 NFC 操作、因此我们没有任何方法可以将标签恢复为 GUI 中内置的原始格式。 这样做很简单、您只需向所有标签块写入0x00或0xFF、就不会再将其识别为 NDEF 标签。

    非 NDEF 应用可通过修改作为所需标签类型 NFC 示例源代码一部分提供的状态机进行编码、但让 GUI 也处理这一问题会更具挑战性、因为 GUI 设计为应用 NDEF 格式。 这样做更有意义、只需拥有一个专有应用程序、该应用程序在每次出现标签时运行、而不会干扰 GUI。 尽管如果您想重新执行其中的一部分、也会提供完整的 GUI 源!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我想要检查的结果。 谢谢。