This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:Apple VAS 配置

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1187628/trf7970a-apple-vas-configuration

器件型号:TRF7970A

各位专家:

你好。

我们有一个使用 TRF7970ARHBR 组件的客户端、需要使用 Apple VAS 配置对其进行设置。
客户 过去曾使用过 Apple VAS、NFC 需要在其他标准基础上增加一层才能工作。  他们希望确认、因此询问 有关如何设置加密值的任何文档。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我们没有关于 Apple VAS 特定实施的任何文档。 正如您所说的、它将是定制控制器固件之上的附加软件层、我们不知道这一点。 我不确定我们是否可以支持这一点。 我将检查我是否可以确定 Apple VAS 的要求、如果可以将其分解为一些用例、我们提供了示例。 但我想我需要一段时间才能做到这一点。 我将在两天内提供更新。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andreas。

    期待更新。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    请进行任何更新?

    客户仍在和我在一起、并希望从昨天开始回复。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我没有找到任何适合此用例的示例实现。 因此、我认为我无法在客户的软件开发中为客户提供支持、因为这种实施是特定于 Apple 的。 我建议客户和 Apple 之间进行协作。

    此致、

    Andreas。