This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:执行下电上电(OTA 上传)后可通过射频访问 rf430frl152h

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1190572/rf430frl152h-can-t-access-rf430frl152h-via-rf-after-doing-power-cycle-ota-upload

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我正在开发一个系统、该系统通过 i2c 通信读取传感器值、并根据 ISO15693标准将传感器值传输到 PC。

我已检查固件在具有 MSP-FET 的 rf430frl152hevm 上是否正常工作。(有线环境)

为了验证 NFC 通信功能、我尝试使用 OTA 将固件上传到器件

即使在上载固件后、射频也可以访问该器件、但在下电上电后器件不会响应。

我想获得一些建议、了解如何首先解决问题。

我在四个月前提出这个问题。 (https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1130379/rf430frl152h-rf-programming-error-by-gui-using-trf7970evm-to-interface-to-rf430frl15xh/4366383?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A498751#4366383)

但是、即使您上传相同的固件、有时也没有问题、但相反、问题发生的时间很多。

在过去的问题中、我得到了一个答案、即这个问题是因为 rf13m 中断矢量仍然指向 ROM。

但是、即使未按如下方式对 rf13m 中断进行任何修改、也会出现问题

我提到了之前的帖子、因为我只希望在执行 ISO 库存操作时从 LPM 唤醒 rf430。 (e2e.ti.com/.../ccs-rf430frl152h-how-to-use-the-phone-nfc-sensing-to-wake-the-rf430frl152h-from-lpm4-mode)

因此、当前 RF13M 部分修改如下。(按照上面链接中 Helfried Vollbrecht 的建议编写代码。)

在这种情况下、需要提供有关如何解决问题的建议。

我真诚地希望放弃这里的任何答复。

这是整个代码。

@f867
42 E1 40 F2 00 03 0B D1 01 07 55 01 74 69 2E 63
6F 6D FE 00 00
@f8a4
B1 C0 D0 00 00 30 40 D0 54 00 13 00 01 00
00 00 01 00 00 22 00 00 22 00 00 00 00 00 60 00
00 00 01 00 00 04 00 00 00 10 00 30 FC B0 F8
00 1C B4 F8 F2 1C B8 F8 A4 1C BC F8 C6 1C C0 F8
0A 1C C4 F8 6A 1C C8 F8 A0 F8 CC F8 6C 1C 31 82
B2 40 23 5A 5C 01 92 43 00 01 D2 43 00 1C B0 12.
DA 5C B0 12 AC 5C 3C 42 B0 12 F2 FB B0 12 B6 FB
B0 12 E8 FA C2 43 02 0D 12 3D 40 08 1A 1D 83
FE 23 3D 41 03 43 7C 40 07 00 7D 40 A1 00 B0 12
8A FA 0D 12 3D 40 08 1A 1D 83 FE 23 3D 41 03 43
7C 40 09 00 7D 40 8B 00 B0 12 8A FA 0D 12 3D 40
08 1A 1D 83 FE 23 3D 41 03 43 7C 40 0A 00 7D 40
A1 00 B0 12 8A FA 0D 12 3D 40 08 1A 1D 83 FE 23
3D 41 03 43 7C 40 0B 00 7D 40 80 00 B0 12 8A FA
0D 12 3D 40 08 1A 1D 83 FE 23 3D 41 03 43 7C 40
0C 00 7D 40 80 00 B0 12 8A FA 0D 12 3D 40 08 1A
1D 83 FE 23 3D 41 03 43 5C 43 0D 41 B0 12 fA
6C 41 0D 43 B0 12 94 FB 5F 41 01 00 0C DF B0 12
94 FB 5F 41 02 00 0C DF 82 4C 78 1C 82 4D 7A 1C
C2 43 02 82 4C 8C F8 82 4D 8E F8 92 42 6C 1C
90 F8 92 42 6E 1C 92 F8 92 42 70 1C 94 F8 92 42
72 1C 96 F8 92 42 74 1C 98 F8 92 42 76 1C 9A F8
32 D0 D8 00 B2 40 08 5A 5C 01 CE 3F 03 43 D2 D3
40 06 B2 40 48 00 60 06 A2 42 06 92 43 4A 06
D2 C3 40 06 F2 D0 12 00 40 06 A2 B3 6C 06 FD 27
B2 F0 FC FF 6C 06 4C 82 4C 4E 06 A2 B3 6C 06
FD 27 F2 F0 EF 00 40 06 E2 D3 40 06 92 B3 6C 06
FD 27 1F 42 4C 06 CD 4F 00 92 B3 6C 06 FD 27
1F 42 4C 06 CD 4F 01 00 92 B3 6C 06 FD 27 1F 42
4C 06 CD 4F 02 00 E2 40 06 B2 6C 06 FD 27
D2 D3 40 06 30 41 B2 F0 FC FF 6C 06 D2 D3 40 06
B2 40 48 00 60 06 A2 42 06 A2 43 4A 06 D2 C3
40 06 F2 D0 12 00 40 06 A2 B3 6C 06 FD 27 B2 F0
FC FF 6C 06 4C 82 4C 4E 06 A2 B3 6C 06 FD 27
B2 F0 FC FF 6C 06 4D 82 4D 4E 06 B2 B0 40 00
6C 06 FC 27 E2 40 06 B2 6C 06 FD 27 D2 D3
40 06 30 41 C2 43 02 F2 F0 7F 00 04 02 F2 B0
80 FF 00 02 1D 20 F2 D0 03 00 0A 02 F2 F0 FC 00
0C 02 D2 D3 40 06 B2 D0 00 0F 40 06 B2 D0 80 00
40 06 B2 40 0A 00 46 06 B2 40 90 00 60 06 D2 C3
40 06 B2 F0 FC FF 6C 06 92 C3 6A 06 A2 D3 6A 06
30 41 0A 12 09 12 3F 40 D0 F8 3F 90 D2 F8 16 24
3F 40 D2 F8 3F 90 F2 F8 11 24 3A 40 F2 F8 3A 80
D2 F8 0A 11 0A 11 39 40 D2 F8 3C 49 7F 4C 0F 5F
1F 4F D0 F8 3D 49 8F 12 1A 83 F7 23 B0 12 80 FC
30 40 62 FC 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D
0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D
0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D
0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D 0C 5C 0D 6D
30 41 F2 40 F0 00 0A 02 F2 40 F0 00 0C 02 F2 F0
10 00 04 02 C2 43 06 02 B2 40 00 A5 60 01 82 43
62 01 B2 40 00 01 68 01 B2 40 11 03 6A 01 92 43
6C 01 B2 40 07 00 70 01 F2 D3 61 01 30 41 B2 D0
07 00 00 08 B2 D0 00 81 02 08 3C B2 08 24 3C 40
40 F8 3D 40 FF 00 3E 40 26 00 30 40 44 FC 30 41
31 40 00 2C B0 12 7C FC 0C 93 02 24 B0 12 36 FB
0C 43 B0 12 F2 F8 1C 43 B0 12 76 FC 1F 4C 01 00
0f 93 05 24 1D 53 CD 43 FF 1F 83 FB 23 30 41
0f 4C 0E 93 06 24 4D 1F 53 CF 4D FF 1E 83
FB 23 30 41 34 41 35 41 36 41 37 41 38 41 39 41
3A 41 30 41 32 D0 10 00 FD 3F 03 43 92 43 02 01
00 13 03 43 FF 3F 03 43 1C 43 30 41 30 41
@FFd0
FF FF FF FF FF FF FF FF
@
68 FC 68 FC 68 FC 68 FC A4 F8 70 FC 68 FC 68 FC 68 FC
68个 FC 68个 FC 14个 FC

我非常感谢您提供的一些建议。

真诚地、

Seunghun。