This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:能否在 RF430FRL152H 中同时使用 I2C 和 RF?

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1192379/rf430frl152h-can-i-use-i2c-and-rf-together-in-rf430frl152h

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

RF430FR152H 示例项目(Sensorhub 项目)中有固件系统控制字节部分

下面对 eUSCI 主机控制器进行了一些解释

*如果需要 eUSCI 主机控制器部分以及射频功能、则为默认项目
必须使用*。 这就是 NFC 在该应用中不受支持(因为 I2C/SPI 主机控制器
*控制寄存器位于 NFC 文件所需的相同位置)。 但 FRAM 的其余部分
使用 ISO15693、存储器可被用于存储和读取。

这是否意味着 NFC 和 ROM eUSCI 功能不能同时使用?

这是否意味着 NFC 和整个 eUSCI 功能不能一起使用?

我使用 i2c 通信、方法是在 fram 中写入自定义代码、而不是 ROM eusci 支持函数。

当我将 PC 和 RF430与 MSP-FET 相连时、代码运行 良好。

但是、当尝试 NFC 通信时、rf430frl152hevm 不起作用。

我想知道 i2c 是否会破坏 NFC 功能。

感谢您的回复。