This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:当我使用 SDK。时、在专有模式下仅以固定长度接收一次数据

Guru**** 2593610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1191515/lp-cc2651p3-receive-data-only-once-at-fixed-length-in-proprietary-mode-when-i-use-sdk

器件型号:LP-CC2651P3
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

问题:
由于接收器 LP-2651P3只接收一次数据、有效载荷的第一个字节数据丢失、并且有效载荷的其余7个字节数据被正确接收;

以下是我的测试方法:
步骤0: 我使用两个 LP-2651P3板,一个作为发送器、一个作为接收器;
步骤1: 使用示例:rfPacketTx 和 rfPacketRx、在线调试正常通信;
Step2: 修改"rfPacketTx"示例,从可变长度更改为固定长度(8字节)、其他保持不变;
      修改方法:仅更改 rfPacketTx.syscfg 链接层、数据包长度=固定值;固定数据包长度= 8;最大数据包长度= 8;
步骤3: 修改"rfPacketRx"示例,从可变长度更改为固定长度(8字节)、其他保持不变;
      修改方法:仅更改 rfPacketRx.syscfg 链接层、数据包长度=固定值;固定数据包长度= 8;最大数据包长度= 8;
步骤4: 开始在线调试、因为接收器 LP-2651P3仅接收一次数据、有效载荷的第一个字节数据丢失、并且正确接收到有效载荷的其余7个字节数据;
      我很确定发送器 LP-2651P3一直在发送数据、因为我一直有另一个接收器在接收数据;

谢谢! 祝你度过美好的一天!
Rgards、
Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    "在线调试"是什么意思?  该示例是否按预期运行(回调 RF_EventRxEntryDone 并定期闪烁红色 LED)?  您能否使用 SmartRF Studio 使用固定数据包长度测试 RX 和 TX 功能?  如果您只修改 C 文件并不修改 SysConfig、会发生什么情况?您最终会尝试使用应用程序实现什么?  我按照 您所述更改了示例、但未观察到所述的行为、但如果您暂停调试器的操作、则会干扰 RX/TX 无线电同步。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

       我发现了问题。  应将"callback (callback)"函数修改为"memcpy (packet、packetDataPointer、(packetLength + 1));"改为"memcpy (packet、packetDataPointer、8);"  

    谢谢! 祝你度过美好的一天!
    Rgards、
    Pengfei