This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:UART 和 NCP 数据表

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1191658/cc2651r3-uart-and-ncp-datasheet

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2651P3

您好!

你好。 我有一位客户注意到、与 CC2651P3相比、CC2651R3的产品文件中没有 UART 外设和 NCP 功能。

https://www.ti.com/product/CC2651R3?

但在查看 CC2651R3的数据表时、我们注意到 UART 和 NCP 在 CC2651R3数据表中具有此功能。

我建议他参考 CC2651R3数据表、并向您介绍我们在其产品文件中注意到的内容。

请帮助检查图片以供您参考。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    CC2651R3和 CC2651P3在功能上等效、但高 PA 运行除外。  因此、每个器件都有1个 UART、并支持线程 RCP 作为 MTD 运行。  我将就数据表和网络上显示的内容与内部相应团队保持一致。

    此致、
    Ryan