This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:SPI 接口时序

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/682470/trf7962a-spi-interface-timing

器件型号:TRF7962A

大家好、

请告诉我 TRF7962A 的 SPI 接口时序。

客户正在与外部 MCU 进行4线 SPI 通信。

在数据表(slos757f) P32 6.12.6.2中、"MOSI 数据在下降沿发生变化、并在上升沿在读取器中生效、如图6-17"。

但是、在这种情况下、无法通过此时的更改时序写入 TRF7962A 的寄存器。

是否有从 SCLK 下降沿到 MOSI 数据变化的时序信息?

附加的文件是通过更改计时测试的内容。

e2e.ti.com/.../Question-about-TRF7962A.xlsx

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    数据表的第10页规定 MOSI 数据设置和 MOSI 数据保持时间都需要最小为15ns。 保持时间意味着它必须在时钟上升沿之后的15ns 内保持、直到保证数据被计时。 这是 MOSI 数据更改的要求、与 SCLK 的下降沿无关。

    他们使用的 SPI 时钟速度是多少?

    他们是否也查阅过这份文件? http://www.ti.com/lit/an/sloa140a/sloa140a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph San、

    感谢你的答复。

    所附波形的"2.Communication 波形"中介绍了设置和保持时间。

    Tsu SI、THD SI = 240ns。

    SCLK 在 tLO 时以大约2.08MHz 的频率运行、Thi = 240ns。

    虽然引入了勘误表、但我会确认它以防万一。

    此致、

    Takashi、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph-San、

    除了添加的 Tsu SI、THD SI (240ns)和 SCLK 2.08MHz 的值之外、是否还有任何必需的数据?

    它们将 MOSI 数据的最小值保持在15ns、但在这个时序中是否还有任何其它不能被写入 TRF7962A 寄存器的内容?

    TSU、SI = 240ns、tLO、THI = 240ns、有一个部分 SCLK 的下降边沿和 MOSI 数据的时序变化重叠。

    这个时序是否有可能影响寄存器写入?

    (在这个时序前后写入寄存器已成功/失败)

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San、您好!

    目前、我没有任何其他相关数据、但这是我们目前面临的一个未决问题。 我明天应该能够提供更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San、您好!

    我们无法使用我们的测试台设置(基于 MSP430)重新创建此问题、因为它缺乏以我可以强制执行报告的时序的方式精细控制 SPI 数据的能力。 因此,如果现在有问题,我不能以一种或另一种方式结束发言。 我们将在未来几个月对此进行进一步调查、但这需要对此类测试的系统设置进行重大更改(此类问题以前未出现...)。 我没有时间安排我们何时能够安排这些工作。

    一个明确标识的权变措施是配置 SPI 总线、以便 MOSI 的下降沿发生在 SCLK 的下降沿之后。 请客户实施该解决方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph-San、

    感谢您的评论。 很抱歉耽误你的回答。

    我想确认它、以防万一。

    >明确标识的权变措施是配置 SPI 总线、以便 MOSI 的下降沿发生在 SCLK 的下降沿之后。

    >请让客户实施该变通办法。

    MOSI 的下降沿"之前" SCLK 的下降沿、看起来像停止条件。

    您是否会说注释为变通办法的内容是为了避免停止条件?

    即使 CS 启用、当发生停止条件时通信是否停止?

    客户使用"SPI with Slave Select"进行通信。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph-San、

    我的认可是否正确?

    很抱歉、我已经问过很多次了。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San、您好!

    我无法确认变通办法是专门避免停止条件。 我们对这一问题没有充分的理解,因为我们无法在最后重复这一问题 确定了权变措施后、这已成为一个低优先级问题、在2018年第3季度之前不会进行调查、以发现更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph-San、

    感谢您的评论。

    很抱歉、请让我检查另一个。

    所教授的权变措施对于"SPI 无从器件选择"和"SPI 有从器件选择"是否有效?

    此致、
    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San、您好!

    这个问题对我来说毫无意义。 如果认为权变措施是防止在具有 SS 的 SPI 上触发停止条件、为什么它甚至与不具有 SS 的 SPI 相关? 那么您将无法执行正确的停止...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph-San、

    感谢您的评论。 很抱歉、我无法很好地解释。

    我想要检查的是"SPI with Slave Select"中的停止条件是否有效?

    在数据表中、我担心没有太多关于带 SS 的 SPI 波形的停止条件的说明。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    [报价用户="Takashi Ritsuo"]我要检查的是、停止条件在"SPI with Slave Select"中有效?

    正如我之前所说的那样、我无法确认是否发生了这种情况。 在今年晚些时候进行调查之前、我无法确认或否认该案例是否出现了停止条件。