This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:PDM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1352R, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/684581/ccs-cc1352r-pdm

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1350STKCC1350

工具/软件:Code Composer Studio

如何使用 CC13X2_SDK_10_00_48/SOURCE /TI/DRIVERS/PDM 中的源文件? 我是否只是将文件添加到我的项目中? 我正在寻找 simplelink_cc13x0_1_00_13\examples\rtos\cc1350stk\driver\pdmstream、但找不到它。  
我的项目有一个连接到蓝牙麦克风的 CC1352、我们需要通过低频射频将音频传输到远程 卡、该卡接收射频后会将其转换为音频并通过扬声器播放。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、该文件是驱动程序。 您应该包含该源的头文件、以便能够在应用中使用它。

    至于您所提到的示例项目、它是1.40 SDK 的一部分。 请下载1.40 SDK、您将找到它。 您应该能够在 CC1352上使用这个。

    此致、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们目前没有包含 PDM 麦克风的开发套件(链接 CC1350 STK)。
    但是、我建议将 pdmstream 示例移植到 CC13x2 LaunchPad、并将 PDM 麦克风用蓝色线连接到 LaunchPad。

    有关将 PDM 集成到 BLE 中的更多信息、请参阅可在 CC2640R2示例包中找到的 HID 高级远程项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是、我计划使用 cc1352R。 将一个蓝牙麦克风连接到 cc1352r。 目前我使用的是 LAUNCHXL-CC1352R1。 但是,我没有找到多少关于如何做到这一点的信息。 我运行了 Simple Peripheral、我认为我的麦克风正在配对。 但是、很难辨别、因为程序不会输出任何输出、并且我找不到可能保存的任何接收到的数据。 我是否应该使用更好的 BLE 程序。 目标是从麦克风接收 MP3数据、并通过低频率射频将其传输到另一个将在扬声器上播放的 CC1352R。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    我不知道您的麦克风的品牌或型号、但我愿意打赌它可能仅支持蓝牙经典。
    音频/语音流唯一采用的规格适用于蓝牙经典、如 A2DP 或 HFP。 您的麦克风可能正在使用其中一个。
    您是否有关于此麦克风的更多信息? 您知道吗?它支持 BLE?

    在任何情况下、TI 都有许多在两个 LaunchPad 之间流式传输语音的示例。 您可以在此处找到它们:
    github.com/.../ble_examples

    上述 repo 支持 CC26x2 SDK、但这些示例可用于 CC13x2。