This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:RI-TRP-RFOB-01

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGA, TRPGR30ATGB, TRPGR30ATGC, TRPGR30ENATGA, TRPGR30ENATGB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/685057/rtos-ri-trp-rfob-01

主题中讨论的其他器件:TRPGR30ATGATRPGR30ATGBTRPGR30ATGCTRPGR30ENATGATRPGR30ENATGB

工具/软件:TI-RTOS

各位先生,您好!

代表大会上 RI-TRP-RFOB-01的替代产品 TI 已在试验批次中收购、以检查应答器 TRPGR30ATGA。 应答器已成功测试。
目前、我需要为这些应答器的采集编写一份参考条款。 出现的问题是:除了名称、尺寸和读取范围之外、以下应答器 TRPGR30ATGA 之间有何区别?
TRPGR30ATGB、TRPGR30ATGC、TRPGR30ENATGA、TRPGR30ENATGB

请建议、具有应答器系列 TRPGR30ATGA 的独特规格是什么?



尊敬的 Vladimir Schedrin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    除了您列出的内容之外、还有以下差异:

    TRPGR30ATGB 的最高温度为70°C、而 TRPGR30ATGC 的最高温度为85°C

    TRPGR30ENATGA 和 TRPGR30ENATGB 符合 EN 14803编号规范-老实说、我不确定这到底意味着什么、如果您想知道、我必须在周一咨询产品团队。 但是、这似乎与通过高标准处理废弃物处理系统有关?

    与 TRPGR30ATGB 一样,TRPGR30ENATGA 和 TRPGR30ENATGB 的最高温度为70摄氏度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    是的、在星期一等待您的回复。

    此致、

    弗拉基米尔·谢德林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    由于不能办公,答复可能推迟到星期三。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    EN14803是一项欧洲废物管理标准、除了定义转发器在废物容器上的放置位置以外、还定义了转发器64位 R/O 识别号的编号方案。

    TRPGR30ENATGA 和 TRPGR30ENATGB 按照这个编号方案进行编码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    感谢您的回答和帮助。 还有一个小问题:Ralph、Prompt、Prompt、在 Features (www.ti.com/.../TRPGR30ATGA)中引用的专利编号是多少、即引号:"专利 应答器调优提供稳定和高读取性能"?

    此致、

    弗拉基米尔·谢德林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    抱歉、我们不提供专利号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我知道。 如果在购买时相信这些规格、则会提到它、然后购买其他买家无法购买的商品。 感谢您的帮助、祝您一切顺利。


     此致、

    弗拉基米尔·谢德林