请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP
当我们将 TRF7970A 置于睡眠模式并再次启用它时、我们面临着问题。
我们执行了以下步骤:
1.将 EN 引脚低电平状态设置为断电模式。
2.当我们想再次唤醒时、只需将 EN 引脚设置为高电平状态。
在硬件 EN2引脚中、通过10K 下拉电阻器连接。
如果我在将 EN 引脚设置为高电平状态后读取振荡器寄存器(0x0F)、则为0x00表示晶体处于关闭状态。
如果我们不进入睡眠模式、它就可以正常工作。 振荡器寄存器(0x0F)中的值为0x40。
当 EN 引脚为低电平时、睡眠模式下的电流为4uA。
我是否错过了唤醒序列中的某个内容?