This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/RF430FRL152HEVM:RF430FRL152H EVM 未检测到

Guru**** 2563670 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/684270/compiler-rf430frl152hevm-rf430frl152h-evm-is-not-detecting

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HMSP-FETUNIFLASH

工具/软件:TI C/C++编译器

当我尝试使用 MSP FET 写入 RF430FRL152H EVM 时、我会看到"连接到目标时出错:器件未知"。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    您是否正在使用导入到 CCS 中的 TI 示例项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、"RF430FRL152H_NFC_only_Project_NDEF_Support"项目。 最初、它工作正常、我收到了读取器的 NDEF 消息。 当我尝试将 NDEF 中的数据增加到1896字节(0x0768)左右时、我增加了数组内容并刷写。  现在、我可以使用 NFC 读取器进行读取、但 RF430xx EVM 无法通过 MSP-FET 进行检测。

    我的同事 Jayakrishnan 还就 同一 个项目在另一个帖子中联系、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    好的、当再次使用 MSP-FET 对器件进行编程时、您是否已将 EVM 上的开关设置更改为恢复编程模式? 我首先检查一下、因为这对于您描述的内容而言是最常见的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编程时、开关 S6处于电源位置! 是您问的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    是的,这正是我要问的-你会惊讶于忘记它是多么简单:)

    我想我需要亲自观察问题、以提供最佳和最快的帮助、您是否可以向我发送导致问题的项目? 如果不是整个项目、则至少是.out 文件。 如果我可以在我的 EVM 上复制它、那么我可以尝试在我的末尾恢复它、并告知您需要执行哪些操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找 修改后的 projecte2e.ti.com/.../RF430FRL152H.zip 的附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何检查器件是否受到保护/锁定? 由于目标未检测到我尝试从 uniflash 写入.out 文件、因此该文件也会中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    这话什么意思? 您能更好地澄清吗? 您是否意味着 ISO15693块被锁定、无法读取 NFC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、现在 EVM 也正在使用 NXP NFC 读取器应用程序进行响应、我可以在应用程序中读取一些内容、但 MSP-FET 不会进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    您使用的是哪个版本的 CCS? 我在使用 CCS 启动 Debug 时遇到问题(与您看到的错误不同... 这是我以前从未见过的一个非常奇怪的版本、因此我怀疑 CCS 版本可能存在故障)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Code Composer Studio
    版本:8.0.0.00016

    操作系统:Windows 10、v.10.0.10.0/Win32

    我导入了项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我使用的是7.2、因此将尝试使用8.0。 我在 Win 10上、所以至少保持一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vijaya、

    还可以! CCS v8.0编译并下载了该项目、一切正常。

    我进行了一些测试、没有遇到任何问题、然后重新编程、也没有问题。 我尝试了一些设置来重新创建您的问题、唯一的设置是将 Switch S6设置为错误位置。 尝试来回切换、看看这是否有用。

    如果没有、则获取 DMM 并尝试通过检查 TP8测试点与 SV7左引脚(移除跳线)的连接来确认开关连接是否正确、左侧是电路板方向、天线位于顶部。 SV7上的引脚最靠近 FET 调试端口。

    为了清晰起见、我附上了一张图片、图中 TP8用黄色圆圈标出、正确的 SV7引脚用绿色框标出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TP8与开关 S6的电源引脚连接。 当使用 DMM 进行测试时、开关 S6是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    TP8将始终与开关 S6的电源引脚连接、关键是测试 VDDB (可从 SV7 2引脚接头的绿色盒装引脚探测)和 TP8 (+1.5V 电源轨)是否通过 S6操作正确连接在一起。 VDDB 引脚将在连接到 S6电源之间切换、而不是通过开关设置切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定已检查、当开关 s6位于相应位置时、绿色盒装销与电源或电池短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    嗯... 您有第二个 EVM 吗? 您可以尝试使用另一个板复制它吗?

    我怀疑 EVM 有什么损坏。

    您能给我一张板的图片、以便我再给它一次视觉效果吗?

    如果第二块电路板上的问题不再出现、并且/或者如果您没有第二块电路板、并且我看不到任何问题、则您可以使用此帖子作为 EVM RMA 的证明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有第二个 EVM。

    2.随附的我的设置图片。

    3、如下图所示、我尝试了不同的擦除选项、但未能正常工作。 绿色的盒装消息是设备安全后无法连接设备。 当 CCS 闪存发生故障时、我尝试 Uniflash 写入.out 文件但中断、这将导致任何问题。 如果是、如何检查是否启用了安全? 以及如何清除它。 现在、EVM 也在响应 NFC 读取器应用并顺利获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijaya 您好、

    为了确保这一点、您只移除了用于执行我刚才提到的测量测试的跳线? 它是在第一次发生故障时发生的? 当我刚刚在没有跳线的情况下测试开关设置为 S6时、我会问、它也不会这样工作。 因此、跳线必须就位并且将开关设置为 S6。

    设备工作的好奇... 可能还需要探测电压电平、以查看1.5V 电源轨是否也正确供电。

    关于"安全箱"、我完全不熟悉它。 在任何情况下、都必须非常有意地添加安全功能(例如、写入 JTAG 密码、但即使如此、我也不认为能够完全保护器件、就像我们的 FRL 器件所显示的那样)、 如果您的固件或 CCS 工程执行了该操作、那么我也会观察到此类问题、因此不可能是这样、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、移除跳线仅用于连接测试、每次调试时以及遇到错误时、跳线始终存在。

    2.我将尝试跟踪1.5V 电压轨、但该器件在电池模式下以及从 Android 移动"n"读取 NFC 读取器应用时的状态良好。 设备响应迅速、可读但不可写! 这意味着1.5v 电压轨工作正常?

    3.关于安全框、如果我的固件代码已正确刷写、则没有问题、但闪存因错误中断了几次、并且当使用 Uniflash 写入.out 文件时、也会以失败的消息结束。 如果我的项目正在正常工作并与您一起闪烁(已发送项目文件)、那么在发生中断的情况下、它是否锁定/(什么?) 有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaya 您好、

    我需要问另一位今天不在办公室的工程师关于第3点... 我不确定这是否会导致器件处于不可恢复的状态。 敬请关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    我们对此进行了深入研究、怀疑是由于发生了一些错误、导致 JTAG 密码寄存器被写入、从而使能了密码。 当密码未知时、我们无法从该密码中恢复、如果发生这种情况、则器件会被欺骗。 请提交 RMA 以获取新电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph Jacobi、

    您能否将同样的请求转发给相关团队(TI-Bangalore)以加快更换速度、如果他们 有额外的电路板、我将直接与我附近的 TI-Bangalore 办公室联系、以获取新电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vijaya、

    我不知道该组中的任何人、我真的没有快速的方法来实现这一点、抱歉。 如果您获得了采购订单号或类似的产品、我可以询问一般支持团队是否可以加快订单速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是订单详细信息:
    订单号:1808241
    订购时间:2018年4月16日下午1:33:35
    订购人:Shiva Prasad Jayaram
    订单总额:134.90