This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TRF7960:生成 ISO 14443A 远距离读取器

Guru**** 2534620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/685064/compiler-trf7960-iso-14443a-long-range-reader-produce

器件型号:TRF7960

工具/软件:TI C/C++编译器

145/5000
你好
我想制作至少25个读数系列 MIFARE DESFire 卡的读数器。
(E 类25W 功率放大器12v +天线+阅读器)
 www.esat.kuleuven.be/.../article-1180.pdf  <<(14443A E 类功率放大器设计)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAN、

    德州仪器不支持将功率放大器与我们的 HF RFID IC 配合使用。 虽然您可以自由实现此类应用、但 TI 不会提供任何有关功率放大器设计的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralp Jacobi
    我的目标是读取25厘米的 MIFARE DESFire 卡。
    我正在寻找一个可以为此制作天线和读取器组合的人?
    此致
    CAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAN、

    对于这些标签、25cm 是非常大的范围。 出于安全考虑(通过邻近方式实现安全性)、通常会有意关闭它们以将读取范围最小化至5cm 以下。 您会发现、要找到任何可能愿意帮助满足此类要求的设计公司、都是一项艰巨的任务。

    如有需要、您可以在此处查找 TI 设计合作伙伴: http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/searchcatalog.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph Jacobi
    非常感谢您认真、快速和专业的方法。
    此致
    CAN