This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:阻抗匹配电容器品牌

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/684647/trf7962a-impedance-matching-cap-brand

器件型号:TRF7962A

大家好、

请参阅 TRF7962A 数据表 图7-2。 阻抗匹配电路。

C4、C5、C7和 C8、C9、C10、C11是否对不同的 CAP 品牌敏感?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    CAP 品牌/制造商不重要、但容差可能很重要。 使用的最差容差应为10%、但我们建议5%的容差通常足够好、但如果系统要达到最大性能、则比1%的容差更好。 不过、我们的一些 EVM 使用了一些10%的组件、但性能仍然很好、但我们不会批准在结束使用任何高于该值的组件时使用。