This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:RF430FRL152EVM + MS-FET 编程存储器自定义数据

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/684002/ccs-rf430frl152hevm-rf430frl152evm-ms-fet-programming-memory-custom-data

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHRF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

我有 个 RF430FRL152EVM 板和 MS-FET 编程器。 我需要将附加的数据文件(2048字节)存储到 RF430FRL152芯片的存储器中。

存储数据后、我需要通过 NFC 手机或任何 NFC 读取器读取数据。是否有源代码或固件可用?

确切地说、我应该写入数据 FRAM 或 ROM 的存储器是什么?

e2e.ti.com/.../RF430FRL152.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jayakrishnan、

    您无法写入 ROM、只能写入 FRAM 和 RAM。 FRAM 的作用是合理的。

    如果.txt 文件是 CCS 项目的输出、那么您只需使用 Elprotronics Lite FET-Pro430或 CCS Uniflash 等程序对其进行刷写。

    如果.txt 文件不是 CCS 工程的输出、那么您需要创建一个 CCS 工程并将数据包含在编译中、这样输出文件会同时反映应用代码和数据、然后您可以将其上传到 RF430FRL152H 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有任何包含应用代码和自定义数据(2048字节)(NDEF 消息格式除外)的示例 CCS 项目。

    或任何特定的应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jayakrishnan、

    遗憾的是、这两个计数都不会计数、但对于后一个 MSP430、可能会有这样的文档用于将数据编程到 MSP430 MCU 中、如果有、则与 RF430FRL152H 相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将自定义2048字节数据编程到 RF430FRL152H 的 FRAM 存储器中?

    如何配置 FRAM 存储器设置以实现2048字节的存储?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayakrishnan、

    只要应用代码空间不是太大、是的。 有3KB 的 FRAM 可供您使用。 或者、如果您甚至不需要应用程序代码空间、因为您将使用 ROM 传感器堆栈、那么您也可以使用、并将剩余大约1KB 用于数据记录。

    内存大小错误、可提供2kB 的 FRAM、因此不可能将所有2048字节的数据放入 FRAM 中、因为应用代码和矢量表需要一些空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRAM 的最大长度为(FRAM_NDEF + FRAM_CODE) 0x0768、符合 NFC_ONLY _NDEF_SUPPLY 示例代码。 如何在 RF430FRL152H 中配置2048字节的信息并使用任何 NFC 读取器进行读取?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jayakrishnan、

    很抱歉、我不知道为什么我记错了它、但是 RF430FRL152H 只有2kB 的 FRAM。 因此、您将无法将整个2048字节放入 FRAM 中。 由于 RAM 在整个下电上电过程中不会保留、因此您要么需要减小数据的大小、要么需要一种方法在上电后将其加载到器件的 RAM 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种方法是否 应该像、我们必须将数据存储在 ROM 中、当使用 NFC 读取数据时、我们需要移动到 RAM?

    我与您共享的数据样本(2048字节)来自使用移动 NFC 读取的另一个 RF430FRL152H 传感器芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jayakrishnan、

    您无法对 ROM 进行编程、它是只读存储器。

    如果2048字节包含带有应用代码和矢量表的完整固件、并且允许 RF430FRL152H 芯片正常工作、那么您可以按照 RF430FRL152HEVM 用户指南(请参阅有关无线编程的部分)中的说明进行无线更新。