This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:查询 CC1352R

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/680298/cc1352r-query-on-cc1352r

器件型号:CC1352R

您好,

我对 CC1352R 模块有一些疑问。

请更正我对 CC1352R 模块的以下理解

  1. 尽管内核支持 多种射频协议(433、450至470、868、902至928、1090、 和2400至2480MHz ISM)+蓝牙它没有 Wi-Fi 协议或嵌入在芯片中的堆栈-

  2. TI 方面不为芯片提供基于 Wi-Fi 的 SDK 应用

  3. 任何物联网应用都需要路由器

供参考 - 我们计划在产品中使用 CC1352R 与 BT 进行传感器数据收集、并在 PC/平板电脑中使用 Wi-Fi 进行物联网应用。

提前感谢

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1352R 不支持 Wi-Fi。 有关支持 Wi-Fi 的产品、请参阅 www.ti.com/.../overview.html

    通常在基于低于1GHz 的本地网络和互联网之间使用网关。 有关 更多信息和产品、请参阅 www.ti.com/.../overview.html 结尾部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    是的、我的查询已解析

    谢谢

    Nitesh