请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 您好,
我对 CC1352R 模块有一些疑问。
请更正我对 CC1352R 模块的以下理解
-
尽管内核支持 多种射频协议(433、450至470、868、902至928、1090、 和2400至2480MHz ISM)+蓝牙它没有 Wi-Fi 协议或嵌入在芯片中的堆栈-
-
TI 方面不为芯片提供基于 Wi-Fi 的 SDK 应用
-
任何物联网应用都需要路由器
供参考 - 我们计划在产品中使用 CC1352R 与 BT 进行传感器数据收集、并在 PC/平板电脑中使用 Wi-Fi 进行物联网应用。
提前感谢
Nitesh