This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2650

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/681921/cc2652r-cc2650

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2650MODACC2650

CC2652和 CC2650引脚排列相同。 这是否意味着 LaunchPad 与电路板上的芯片完全相同。 因此、如果我将 launchpad 上的 CC2652芯片更改为 CC2650芯片、它将与 CC2650 Launchpad 相同。 此外、如果我将 CC2650MODA 上的 CC2650芯片更改为 CC2652芯片、则其工作正常。 我怀疑这不是因为 CC2650MODA 模块的 ROM 中包含了一些操作代码。 有人可以确认这一点吗?

是否计划发布与 CC2650MODA 类似的 CC2652MODA 模块?

谢谢。

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 从 CC2650到 CC2652所需更改的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra582.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这回答了我的所有问题。

    此致、
    标记。