请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 我一直在使用 SPI 协议与 TRF7970a 模块合作。 我首先测试是否可以读取寄存器和写入寄存器。 最初、我可以在 MOSI 和 SCLK 线路中看到数据、但我在 MISO 中没有得到任何数据。 为了进行测试、我尝试不同的方法并在循环中连续运行程序的时间更长。 在我使用该设备几个小时后、它会冻结 整个程序、并且我看不到任何与我之前看到的代码相同的东西。
TRF7970a 模块的一项功能是、如果您在不关闭任何东西的情况下持续运行更长时间、那么它会冻结整个程序。
当它第一次发生时、我可能已经改变了一些东西、它停止了工作、但连续3天或4天发生了这种情况。 然后我意识到、它不是代码、而是必须对模块执行一些操作。
有人能不能建议解决这个问题的方法、因为我需要持续测试该程序、并且我必须使其保持运行。 是否有停止 TR7970a 的方法来停止它。