This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:读取 LEGIC Prime MIM 256卡

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/679582/trf7970a-reading-legic-prime-mim-256-cards

器件型号:TRF7970A

您好!

我想知道是否有参考代码可用于读取 LEGIC Prime MM256卡的 MSN 以及 TRF7970A、使用(我相信 ISO14443受到启发) LEGIC 射频协议。

此致、

Martijn Bumann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martjin、您好!

    我们没有专门针对该标签的代码、因此如果有任何自定义命令、则需要在我们提供的 NFC/RFID 固件之上实现这些命令。

    我建议从我们的 RFID 读/写器代码库开始、该代码库将帮助您完成标签识别、然后您将能够添加其他自定义命令以与 LEGIC 标签通信。 LEGIC 支持可能也能在这方面为您提供帮助。

    固件下载链接: http://www.ti.com/lit/zip/sloc297