This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:多发送器与放大器;单接收器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/679572/cc2510-multiple-transmitter-single-receiver

器件型号:CC2510

您好!

我正在构建一个无线传感器网络、该网络由多个 CC2510广播公司和用于接收广播的单个主 CC2510接收器组成。

我正在使用 CCA (清除信道访问)来管理多个广播公司。 但是、随着广播公司数量的增加、我将丢失数据包。 广播公司由电池供电。

总共有135家广播公司。

请帮助我解决此问题。

谢谢

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够验证您的 CCA 算法是否按预期工作? 调试它的一种好方法是将 LNA_PD 和 PA_PD 信号发送到 GDO 引脚、以查看无线电在 RX 和 TX 中是否按应有的方式发送。 还请记住、如果一个广播设备在另一个广播设备之后立即传输(通道已清除)、则不能保证主设备处理完第一个接收到的数据包、并及时返回 RX 以接收下一个数据包。

    BR
    Siri