This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:使用多个天线运行

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/678319/rf430frl152h-operation-with-multiple-antenna

器件型号:RF430FRL152H

你(们)好

我们的客户希望读取五个具有单个 NFC 标签的标签。

例如、是否可以通过切换多天线来操作 RF430FRL15x?

请告诉我们您是否有好的解决方案?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、na na78、

    RF430FRL152H 是一款无源 NFC 应答器。 它无法读取其他标签。 它上的多路复用器是无用的、因为它无法生成射频场。

    此应用手册 中介绍了客户的需求:http://www.ti.com/lit/pdf/sloa231

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    该应用手册似乎接近客户的想法。
    它是否可以应用于切换五个线圈天线的解决方案?

    此解决方案是否不适用于 RF430FRL15xH?



    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、na na78、

    是的、它可用于五个线圈天线。

    正确、这不适用于 RF430FRL15xH。 由于 RF430FRL15xH 是无源标签、因此它无法生成射频场、这意味着开关天线网络没有意义、因为器件不知道它未切换到的天线上何时存在射频场。 但是、对于读取器、读取器可以决定它驱动的多个天线中的哪一个确实有用。