This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:帧分界符起始(SFD)的器件建议

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/679000/cc2420-part-recommendation-for-start-of-frame-delimiter-sfd

器件型号:CC2420

大家好、

我的客户有一款产品在计时同步系统中使用 CC2420射频收发器、该产品利用在处理器计时输入上捕获的 SFD (帧起始分隔符)信号。 发送器件和接收器件上的 SFD 信号具有小于125ns 的抖动、从而使两个或多个系统保持同步。

他们现在正在寻找一款同样需要 SFD 的新产品、但我们知道 CC2420是 NRND。 您能否建议另一个具有 SFD 或类似信号的器件、以便我完成此操作?

 谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们所有人都需要一个 SFD 来知道何时开始在 RX 模式下填充 FIFO、并且始终有一个找到同步的信号或可用的时间戳。 我们不指定这些信号上的抖动量、但同步 RX 和 TX 在无线应用中非常常见、因此我想无论您要使用哪种无线电、您都能够实现这一目标。

    BR
    Siri