This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:用于读取/写入标签的软件(Linux)是什么?

Guru**** 2600365 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1192875/trf7970a-which-software-linux-to-use-to-read-write-tags

器件型号:TRF7970A

我在集成 TRF7970A NFC 收发器时遇到问题。

我们基于 NXP 的 iMX8-Mini 构建了一个移动平台、并运行 Yocto Linux DunvegLE。 Linux 内核具有用于 TRF7970A 的驱动程序、我已编译并加载该驱动程序。

使用 nfctool、我可以确认标签存在、但不会输出任何数据。 我还尝试使用 neard 并遇到问题(如果需要、我可以添加信息)、这使我觉得这不是 要使用的正确软件。

大多数(所有?) 软件要么已经严重过时(例如 neard)、要么不支持 TRF7970A (例如 libfreefare)。

我认为集成已经完成、但如何在 NFC 标签上读取/写入数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:感谢您对我们产品的提问和关注。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们的现有文档和配套资料。 TI 没有计划停止生产或将器件置于“不推荐用于新设计”状态,因此我们真正觉得有关这些器件的大多数问题都可以通过查看现有配套资料和以前提出的问题来回答。 请随意继续使用此器件、因为您认为它适合您的应用。 要获得支持,请查看主题页面右下角的“相似主题”部分。 此外,请查阅 TRF7970A 产品网页“技术文档”部分的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您也可以使用所选的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信这将有助于解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我审查了建议的文件。 我之前搜索过 TI E2E 和网络、但也没有找到令人满意的解决方案。

    我的问题是、我希望使用客户端软件读取/写入与我编写的示例类似的标签。 我们不打算 编写代码来访问 TRF7970A:我们要使用 Linux 内核驱动程序(否则、它的用途是什么?)。

    另一点:对于 nfctool,我看到 参数 LTO、RW 和 miux 都为零。 我尝试使用以下命令进行设置:

    nfctool --poll -1 -d nfc0 --set-param=LTO=150,RW=15,miux=2047

    不可用、仍然为零。 也许这也是问题的一部分? (即、neard 无法读取数据的原因)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick Britis Ortiz、您好!

    我假设您是指以下驱动程序: https://www.ti.com/tool/TRF7970ASW-LINUX

    遗憾的是、自2013年以来没有更新、也没有计划进行更新。

    此外、TI 不再提供有关这些驱动程序的专业知识。

    请随意使用驱动程序、但请了解很难支持10年的软件。

    此致、

    Andreas。