This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:在 NoRTOS 环境中使用 RTC 通道1和2

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1193667/launchxl-cc26x2r1-using-rtc-channel-1-and-2-in-nortos-environment-while

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

大家好、我目前正在处理示例 rfPacketTx 中的 NoRTOS 环境。 我注意到通道0用于为 NoRTOS 创建的时钟对象。 是否可以为通道1和2创建单独的回调? AON_RTC 通道共享单个中断索引。 由于时序原因、我需要使用其他两个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固定的。 回调函数位于 TimerPCC26XX_nortos.C 中、只需为通道1和2添加配置即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    logitek 您好、

    感谢您为您的问题提供解决方案!

    此致、
    Ryan