This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:通过 NFC 从 RF430FRL152HEVM 获取光和温度传感器数据时出现问题!

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/926154/rf430frl152hevm-problem-getting-light-and-temperature-sensor-data-from-rf430frl152hevm-through-nfc

器件型号:RF430FRL152HEVM

您好!  

我是一名 Android 开发人员、从事一个大学项目、该项目是使用 NFC 连接在 Android 应用上绘制传感器数据(光和温度)。  我只为此 目的准备了一个 RF430FRL152HEVM 电路板、我正尝试使用手机通过 NFC 为其供电。

现在、我的问题在于从 RF430FRL152HEVM 中检索数据、因为目前我在"intent.getParcelableArrayExtra(NfcAdapter.EXTRA_NDEF_MESSAGES)"中接收到空值、该值应返回传感器数据。 我已经尝试过其他已经建立的 Android 应用、结果与所有其他应用相同、这使我相信编码部分是正确的、问题在于我无法正确地为器件供电或替代传感器的值。

如果能得到任何帮助、我将不胜感激。 另外、如果您需要更多信息来解决问题、请告诉我、因为我不确定要共享的代码/应用程序的哪个部分。

谢谢。

Syed Haider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    有一个包含可用源代码的 Android 应用。 此应用适用于传感器贴片、但在读取温度时也适用于 EVM。

    请参阅以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/602633

    您是否还检查了开关的设置? S6必须切换至电池(即使您没有电池)。 请参阅 EVM 用户手册第8页:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau607c/slau607c.pdf?ts=1595829732102

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    您随附的线程无疑很有帮助、因为它包含了源代码、我可以从中提取有用的信息。

    我还想知道、是否有办法控制从标签读取数据的速度、并可能改变数据的速度、Android 是否提供此类功能? 如果确实如此、您是否可以指引我去做。

    将非常有帮助。 感谢您迄今提供的帮助。

    此致、

    Haider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haider 您好、

    我很抱歉,但在这种情况下,我无法提供帮助。 这是特定于 Android 的版本、超出了我们提供的支持范围。

    此致、

    Helfried