This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-NFC-eZ430-MODULE:寻找 eZ430-Chronos-868的 Linux 软件

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/927076/tidm-nfc-ez430-module-looking-for-linux-software-of-ez430-chronos-868

器件型号:TIDM-NFC-eZ430-MODULE

大家好、

我们的客户有 eZ430-Chronos-868、我们发现它已经停产。  
他需要此设备的 Linux 软件,我看到链接()  不再工作。

您是否仍然能够为我们的客户提供 Linux 软件?

谢谢!

Jonathan。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    抱歉。 它早已成为参考设计、现在不受支持。 但链接中的内容可能在某个位置可用。 我可以看到 参考设计的 UG 、在第2.2.2节中有 Linux 安装。   

    如果您想获取参考设计的内容、可以尝试打开链接 https://www.ti.com/lit/zip/slac388 、然后可以看到"Get support"按钮。 单击它、查看您可以从它获得哪些帮助。 我至少可以看到"材料成分"和"联系 TI 客户支持中心"按钮。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    感谢您为我提供支持。

    >至少、我可以看到"材料成分"和"联系 TI 客户支持中心"按钮。

    这正是我与 Jonathan 接触的方式。 我不 能相信这段代码在 TI 不存在。  尽管该产品已停产、  但在 Wiki 页面 processors.wiki.ti.com/.../EZ430-Chronos 上、它会显示该信息。

    >注意:处理器 Wiki 将于2020年12月停产。 建议下载 processors.wiki.ti.com 上可能需要的任何文件或其他内容。 该站点现在设置为只读。


    此致、

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anton、  

    很抱歉。 我尝试检查、找不到您需要的 Linux 软件。  

    它与无线应用最相关。 也许无线连接团队可以提供更多帮助?  

    谢谢、  

    Lixin